结果:找到"原材料 材料 金属材料 塑胶材料",相关内容510条
- 【材料知识】塑料基础知识大全(设计用),马上收藏!
- 导语:目前,塑料件设计基本停留在数模设计上,更多的产品工艺设计是在塑料件供应商处。但为了更能抓住客户的痛点和需求点,实现合理甚至最佳设计,我们还是需要具备塑料加工的知识以便能与客户更顺畅地交流。本文收集了几种常见塑料的性能对比参数,希望对大家有参考作用。塑料设计资料表(收藏版)表1塑料性能—种类推荐表表2常用热塑性塑料性能与用途表3常用热固性塑料性能与用途表4塑料的燃烧特征表5塑料的密度、色相、耐热温度和成型性表6常用塑料的脱模斜度推荐值表7常用塑料的收缩率表8塑料工艺方法选用参考表9塑料加工工艺方法用制品设计指南表1塑料性能—种类推荐表摘自机械工业出版社《产品设计材料手册》表2常用热塑性塑...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 塑料材料 加工材料 机械设计 嘉立创CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-23 15:47:00
- 橡胶材料种类及性能参数大汇总---值得收藏
- 橡胶的性能主要取决于所用生胶的类型以及橡胶材料配方的不同。橡胶的种类1.1天然橡胶(NR)天然橡胶(NR)为异戊二烯聚合物。具有优良的回弹性,拉伸强度、伸长率、耐磨性,撕裂和压缩永久变形性能都优于大多数合成橡胶。适于制作轮胎、减震零件、缓冲绳和密封零件。不耐油,耐天候、臭氧、氧的性能较差。使用温度范围-60~100℃。1.2丁苯橡胶(SBR)丁苯橡胶(SBR)为丁二烯与苯乙烯的共聚物。含10%苯乙烯的丁苯-10有良好寒性,含30%苯乙烯的丁苯-30耐磨性优良。适于制作轮胎和密封零件,制品耐油、耐老化性能较差。使用温度范围为-60~120℃。1.3丁二烯橡胶(BR)丁二烯橡胶(BR)为丁二烯聚...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 工业加工 材料 橡胶 性能 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 11:44:00
- 热镀锌钢板的前世今生、工艺流程、及常见应用
- 发展史热镀锌发明于18世纪中叶,它是由热镀锡工艺发展而来,至今已跨入第四个世纪。至今为止,热镀锌仍是钢材防蚀方法中应用最普遍、最有效的工艺措施。1742年,马罗英博士对钢铁的热镀锌进行了开创性的试验并在法国皇家学院进行了宣读。1837年,法国的索里尔申请了热镀锌专利,提出了使用原电池法保护钢的构想,即在铁表面上镀锌防锈的工艺。同年英国的克劳福申请了以氯化铵为溶剂的镀锌专利,这一方法经过许多改进而沿袭至今。1931年,近代冶金工业最杰出的工程师波兰人森吉米尔在波兰建成了世界上第一条氢气还原法连续带钢热镀锌生产线,该法在美国获得专利并于1936-1937年在美国和法国Maubeuge钢铁厂分别建...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 热镀锌 金属加工 钣金 金属材料 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-09 15:01:00
- 疯狂!大涨1200元/吨!100多家企业集体涨价!
- 近日,国际油价持续上涨,延续了创五个多月来新高的走势。布伦特原油价格突破每桶90美元大关,创下2月初以来最大单周涨幅。WTI原油价格86.73美金,今年以来上涨21%。化工:暴涨1200元/吨,万华、利华益等多家企业宣布涨价“金三银四”期间,多家化工企业发函宣布涨价,广西联壮科技称,硫酸钡产品在原价基础上上涨150元/吨。山西富化化工表示,沉淀硫酸钡在原价基础上上涨150元/吨。江苏达美瑞新材料表示,聚酯920、940、950、955价格上调200元/吨。据涂料采购网不完全统计,40多种重要化工品价格上涨,涨幅居前的品种分别是煤焦油(山西)、氟化铝、NYMEX天然气、二氯甲烷(华东)、WTI...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 原材料 材料 金属材料 塑胶材料 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-18 16:53:00
- 为什么铝合金产品那么容易被刮花?
- 你是否有过这样的疑问:为什么铝合金产品做完阳极氧化后不耐磨了?用指甲稍微刮一下都能留下刮痕。先别着急,铝合金产品容易刮花是很多人都会遇到的难题,今天就给大家来讲讲铝合金产品容易刮花到底是什么原因造成的。其实铝合金的耐磨性和金属硬度有关。铝本身的质地是偏软的——铝的密度约为钢密度的三分之一,铝合金是实用金属中最轻的金属,比重约为铝的2/3,铁的1/4。这就需要加入一些其他金属去制成合金来提高其本身的硬度。一、七种常用铝合金牌号:1XXX:99%以上的纯铝系列硬度在25-32之间,是铝含量大于99%的1系列纯铝。这个系列的最低含铝量,比如1050,其含铝量为99.5%。生产发展过程较为单一,相对...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 铝合金 金属材料 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-17 17:05:00
- 【机械加工】CNC加工塑料制品有哪些注意事项?
- 在CNC塑料加工过程中,需要注意以下几个重要事项:气泡处理:塑料与固化剂混合时可能会产生气泡。如果条件允许,应使用抽真空机来去除气泡。如果没有真空机,可以通过减少固化剂的添加量来减少气泡的产生。粘模问题:为了避免塑料粘模,需要在开模前对模型进行适当处理。如果模型表面粗糙或设计复杂,应仔细打磨光滑并清洁,然后均匀涂上脱模剂。产品变形:根据产品的大小和复杂度选择合适的塑料硬度。小件或精细产品可以使用较软的塑料,硬度在10-20度之间,这样便于脱模且不会损坏细节。固化剂用量:固化剂的加量应根据温度调整。气温较高时,应减少固化剂的用量。固化剂过多会使模具变硬变脆,而用量不足则会延长操作时间。材料选择...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 塑料 塑胶 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-20 09:34:00
- CNC材料|金属材料的选择
- 金属材料是指具有光泽、延展性、容易导电、传热等性质的材料。它的性能主要分为四个方面,即:机械性能、化学性能、物理性能、工艺性能。这些性能决定着材料的适用范围及应用的合理性,是我们选择金属材料时的重要参考依据。我们目前支持的金属材料主要分为铝合金和铜合金两项,两者有着不同的机械性能和加工特性。本期文章,将对这两类金属材料进行介绍,以供大家作为选择的参考依据。一、铝合金国际上已经注册的铝合金牌号有1000多个,每个牌号命名和含义各不相同,我们先来认识一个铝合金的命名构成及其所代表的的意义:不同牌号的铝合金在硬度、强度、加工性、装饰性、耐蚀性、焊接性等机械性能和化学性能方面都存在着明显的差异,各有...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 金属材料 金属 CNC材料 铝合金 铜合金 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-11 14:05:00
- CNC材料|塑料材料的特性和用途介绍
- 图片
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 塑料材料 CNC材料 材料特性 材料用途 非金属材料 加工材料 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-11 10:20:00
- CNC材料|工程材料如何选材
- 材料不对,一切白费!要想开发生产出满意的产品,材料的选择是最基础的一步,也是最为关键的一步。CNC加工可选用的材料非常多,包括金属材料、非金属材料和复合材料等。常见的金属材料包括钢、铝合金、铜合金、不锈钢等。非金属材料有工程塑料、尼龙、电木、环氧树脂等。复合材料则有纤维增强塑料、碳素纤维增强环氧树脂、玻璃纤维增强铝等。不同材料具有不同的物理和机械特性,正确选择合适的材料对于零件的性能、精度和耐用性至关重要。本期小编将从自身经验出发,分享给大家如何在众多加工材料中,选择出成本低且合适的材料。一、确定产品的实际应用需求首先,我们需要确定产品及其各部分零配件的最终用途。如医疗设备需要消毒,餐盒需要...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 工程材料 金属材料 塑料材料 机械设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-09 14:21:00
- 晶振原材料会影响到晶振哪些性能?
- 晶振由四部分组成,这四部分原材料的选用都会影响到晶振的质量。水晶片:影响老化特性,长期使用后频率不稳,易碎,寿命低;外壳:生锈,频率变化,密封性变化影响寿命;基座:密封性,短期稳定性,弹片易碎;导电胶:影响温度特性,抗振性。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振原材料 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-08-24 15:10:00
返回